结果:找到"一键式测量仪 图像尺寸测量仪",相关内容1000条
  • 光学扫描成像测量机自适应PCB板颜色,清晰识别特征点
  • 市面上的PCB板颜色不一,如何清晰辨别不同颜色板上的特征?靠人工反复确认,效果不可控,如何保证生产效率?印刷电路板(PCB)通常由焊盘、过孔、阻焊层、丝印层、铜线、各种元件等部分组成。其中,阻焊层(soldermask)是指印刷电路板子上要上绿油的部分。常见的阻焊油墨为绿色,红色、黄色、蓝色、白色以及黑色等。PCB成型工艺后首板需进行Mark点、焊盘等关键尺寸的测量,检测过程中都要进行光学定位校准,但是光学检测仪器存在一定的缺陷,它对于不同底色的油墨识别能力和检测效果都有所不同。光学扫描成像测量机,即使是不同油墨颜色,都可以清晰识别板上特征点,无需人工反复确认,高效精准捕捉特征,完成尺寸测量...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 光学扫描成机 PCB 特征 发帖人:中图仪器 发帖时间:2023-02-17 16:09:00
  • 有偿求电池内阻测量方案
  • 求一个电池内阻测量的方案,软件+硬件。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: BMS 电池 内阻 小信号 发帖人:Lisence 发帖时间:2022-06-11 11:19:00
  • 泰克图示仪TEK370B晶体管测试仪
  • 泰克图示仪TEK370B晶体管测试仪主要参数:·半导体器件高精度测量JIANG-上限达2000V或电流到10A的源(370A)-上限到3000V(371A)-上限到220W(370A)-上限到400A(371A)-1nA的测量分辨率-上限到3000W(371A)·上限到2mV的测量分辨率(370A)·波形对比·包络显示·波形平均·点光标(370A)·Kelvin传感测量·全程控·MS-DOS兼容的软盘,方便设置参孝存储和调用应用手动或自动进行半导体高分辨率DC参数测量来料检查生产测试过程监视及质量控制数据报告的生成元件配对失效分析工程测试交互式程控所有交互式程控测量是通过有鲜明特点的前面板或...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 泰克TEK370B晶体管 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-21 21:29:00
  • 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?
  • 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?本文里我们把几十伏以上,超出对人体安全电压或者超出示波器量程的电压定为高电压,以220V市电举例讨论。示波器上是有方便自测和探头补偿用的标准方波的,一般是1KHz。我们的USB示波器上也有这个标准方波,幅值1.5v左右,默认是标准方波,需要时,还可以设置成PWM波,频率占空比可调。跑题了,我是在技术支持的过程中遇到关于市电损坏的问题有一大半是由于新人好奇,顺手接到市电上造成的。所以我不得不强调一下,示波器是自带方波可以尝鲜的,新手不要上来就去测市电玩。老司机们很谨慎,是不会这样做的。中招的新人们最常问的问题是:为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢?为什么我...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器, 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-12 10:28:00
  • 一键式测量仪测量接插件的应用原理
  • 一、接插件简介  接插件也叫连接器,又称作接头和插座,一般是指电接插件。它作为集成电路板中电流、电压以及各种开关量传输的组件,其尺寸及外观的质量都有着严格的要求。接插件产品类型的划分虽然有些混乱,但从技术上看,接插件产品类别只有两种基本的划分办法:①按外形结构:圆形和矩形(横截面);②按工作频率:低频和高频(以3MHz为界)。  按照上述划分,同轴接插件属于圆形,印制电路接插件属于矩形(从历史上看,印制电路接插件确实是从矩形接插件中分离出来自成一类的),而目前流行的矩形接插件其截面为梯形,近似于矩形。二、接插件检测需求 检测任务:检测某接插件的相关尺寸以及圆角弧度、宽度、R角 检测精度:尺寸...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 发帖人:中图仪器 发帖时间:2020-01-07 14:37:00
  • 一键式测量仪测量手机后盖尺寸的应用原理
  • 一、手机后盖介绍手机作为通讯工具,目前已被广泛使用。随着人们对手机外观的要求越来越高,金属外壳的精细度和美观度承载要求也越大。良好的手机外壳从质感上面给用户有了安全高档次的体验,因此手机外壳的重要性也不言而喻了。二、测量要求:1.弧度、R角、长宽相关尺寸2.可以自动搜索并定位视野中的手机壳三、测量难点和中图仪器解决方案:  传统的尺寸测量主要依靠员工+卡尺,测量精度易受人为因素影响,而且测量速度不高,每分钟只能检测4个,工作效率很低。  中图仪器一键式测量仪采用双远心光学镜头,结合高精度图像分析算法,只需要导入产品图纸,工件任意放置在载物台上,机器自动识别测量,轻轻一按测量键,即可实现相关参...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:中图仪器 发帖时间:2019-11-08 17:15:00
  • 一键式测量仪测量弹簧尺寸的应用原理
  • 一、什么是弹簧弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件。用弹性材料制成的零件在外力作用下发生形变,除去外力后又恢复原状。亦作“弹簧”。一般用弹簧钢制成。弹簧的种类复杂多样,按形状分,主要有螺旋弹簧、涡卷弹簧、板弹簧、异型弹簧等。弹簧表面质量检测是弹簧加工的重要环节。检测时,人们通过各种试验方法对弹簧的性能进行测定,从而把弹簧的质量定量数值化,为企业的质量管理与追踪提供正确的评定依据。二、测量要求弹簧的外观检测和尺寸检测(包括弹簧长度、线径、线径间距和有效圈数)。三、测量难点及中图仪器测量解决方案国内现有的弹簧检测方法一般是人工用游标卡尺等工具目测,这种方法不仅效率低,而且误差大。有些公司也从国外进...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 弹簧 发帖人:中图仪器 发帖时间:2019-09-16 17:59:00
  • 怎么改变不了图纸尺寸了?
  • 怎么改变不了图纸尺寸了?原来有个设置按钮,输入新尺寸后点击设置按钮可与改变当前图纸尺寸,现在变成了新增和放置,怎么会这样?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:小试牛刀 发帖时间:2019-07-30 07:48:00
  • 一键式测量仪的操作方法
  • 一键式测量仪实现多个产品同时检测,速度极快,能在几秒内完成几十上百个尺寸的测量,测量效率较传统提升多倍。检测所需的操作:将产品“放到”工作台面上,在覆盖视野的图像中所呈现的范内,“按一键”即可指令设备同时对测量对象轮廓进行光学检测和数据分析。没有人为操作造成的数据差异。小机台,高效率。产品自动搜索定位,跟踪识别位置和方向软件自动摆正,无需人工建立坐标系和反复摆正与对焦,测量人员可随意摆放多个工件,实现多目标、多尺寸自动识别测量。物体不受放置的位置和角度因素限制,测量效率较传统提升多倍。远心成像与智能图像处理软件的完美结合,自动判断尺寸的OK/NG,并将检测数据自动进行保存。客户第一时间对产品...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 二次元 发帖人:中图仪器 发帖时间:2019-06-18 17:54:00
  • 一键式精密测量,VX3000系列闪测仪
  • 随着科学技术的不断进步,工业现代化不断朝着自动化、智能化、数字化方向发展,传统测量仪器如投影仪、影像测量仪、工具显微镜、轮廓仪、游标卡尺、千分尺等,在尺寸轮廓测量时面临着诸多如“测量对象需要定位或原点定位费时、批量测量操作时间长、不同测量人员导致测量结果不同、数据统计管理繁杂等”一系列的弊端,已经难以满足现代工业生产过程中有关高精度、高效率、高可靠性的测量需求。为顺应数字化时代工业测量的需求,中图仪器经过数年潜心研发和测试,今天一键式精密测量仪器“VX3000系列闪测仪”宣告问世。内外兼修的VX3000不乏亮点:世界级的工业外观,功能强大的黑科技软件,精度和可靠性更是不亚于同类别的国际品牌。...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 二次元影 快速 发帖人:中图仪器 发帖时间:2018-12-05 16:42:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: